Trasportare in modo veloce e preciso con i cuscinetti igus esenti da lubrificazione12-10-2017

Trasporto preciso di merci e alimenti ad alte velocità grazie ai cuscinetti esenti da manutenzione

I cuscinetti degli specialisti igus della motion plastics sono l'opzione ottimale se si devono realizzare nastri trasportatori con raggi delle penne compatti, minimo spazio e precisione di trasferimento. Non solo sono a basso costo, esenti da lubrificazione e manutenzione, ma utilizzano gli spazi di ingombro al massimo anche con raggi stretti. igus ha ora sviluppato cuscinetti di materiale iglidur H1 come soluzione specialmente per gli utilizzi ad alte velocità di trasporto.

Un trasporto preciso e spedito gioca un ruolo fondamentale nell'industria degli imballaggi. Le velocità degli impianti aumentano costantemente in seguito all'aumentata produttività. Questa è la ragione per cui per le applicazioni ad alte velocità di trasporto igus ha sviluppato cuscinetti di plastica ad alto rendimento iglidur H1 per le penne dei nastri, ampliando l'assortimento di cuscinetti a complessivamente quattro materiali. I nuovi cuscinetti si caratterizzano soprattutto per una miglior performance ad alte velocità di trasporto e hanno una durata di vita particolarmente lunga anche ad alte temperature. Per di più iglidur H1, resistente agli agenti chimici, è la scelta migliore tra l'assortimento di cuscinetti igus, se i cuscinetti vengono esposti a detergenti aggressivi. Per questo l'utilizzo dei cuscinetti è indicato in modo particolare nell'industria degli imballaggi, la tecnica dei trasporti, l'automazione e la tecnologia alimentare.

Vasta scelta di materiali per cuscinetti esenti da lubrificazione
Per i nastri trasportatori, igus ha sviluppato un programma standard per diversi ambiti di utilizzo. Questo comprende, oltre al nuovo iglidur H1 per alte velocità di trasporto, l'universale iglidur P210, i materiali iglidur A180 conformi a FDA per temperature fino a 90 gradi Celsius e iglidur A350 per ambienti di utilizzo con temperature fino a 180 gradi centigradi, molto adatti per l'impiego nell'industria alimentare. Indipendentemente dai materiali, tutti i cuscinetti si distinguono soprattutto per la struttura compatta e la lunga durata, contribuendo, dunque, all'alta redditività delle macchine.