新世代モーター用ハーネス済ハイブリッドケーブル25-06-2020

最新のモーターにエネルギーやデータを供給するためには、高加速時やロングストローク走行でも安定して機能する適切なケーブルが求められます。イグス(本社ドイツ)は、Bosch Rexrothの新型モーター用ドライブソリューションとして、ハーネス済ハイブリッドケーブルを開発しました。動力ケーブルとデータケーブルを一体化しているため、省スペース化が可能です。

モーター開発の分野では、よりコンパクトな構造でより高い出力を求める傾向がますます強くなってきています。この要件を満たすには、モーターだけでなく使用するケーブルでも対策が必要です。このような背景から、イグスはBosch RexrothのMS2NモーターおよびIndraDrive Miモーターに適合する新しいハーネス済ハイブリッドケーブルを開発しました。このハイブリッドケーブルは、エンコーダケーブルを複合ケーブルに統合し、動力とデータの供給を1つにまとめているため、エンコーダ用に別途ケーブル敷設する必要がありません。また、ハロゲンフリーのPUR外被で耐油性を備えており、ケーブルの寿命を延ばすことができます。

このドライブソリューションはハーネス済ケーブル「レディーケーブル」でコネクタ付ケーブルのため、お客様の機械や装置に直接接続でき、ハーネス処理や取付け時間を削減します。また、レディーケーブルはメートル単位での注文が可能で、コスト削減および不要な廃棄物や切残しの無駄の削減に貢献します。