Inden turen kan begynde, går Franz Taraba mellem gondolerne, der hænger lige over jorden. Prater Tower-teknikeren kontrollerer, at passagerernes sikkerhedsbælter er korrekt fastgjort, og fastgør den ekstra metalforlængerstang. Sikkerhed er altafgørende i Prater Tower, da forlystelsen er enorm: tårnet er 117 meter højt, og den maksimale flyvehøjde er 95 meter. StarFlyer-kædeplanet fra den østrigske producent Funtime Industries når en maksimal hastighed på 60 kilometer i timen, så besøgende kan flyve over Praterens tage og nyde Wiens skyline fra Donautårnet til byens centrum. Selv dem, der bliver på jorden, er fascineret af den spektakulære tur. Senest når gondolerne begynder at bevæge sig. Først trækkes de op til en bestemt højde, derefter begynder rotationen. I henhold til fysikkens love føres passagererne udad, mens sæderne hænger i de stramme stålkæder, der fører op til tårnet. Alle, der beslutter sig for at tage en tur i Prater Tower, køber adrenalinkicket med. Det, som meget få mennesker ser, er imidlertid den teknologi, der gør det muligt at nyde turen i kædeheisen: Der er ikke meget plads i tårnet, hvor en stige med stålkabler og andet teknisk udstyr fører op til svimlende højder. En central komponent, der sikrer problemfri drift, findes i tårnets ydre stillads: Der, inde i en metalstyreskinne, hænger en energikæde fra den Köln-baserede specialist i bevægelige plastkomponenter, igus.
Da Funtime opførte tårnet i Prater-parken i Wien i 2010, var StarFlyer en verdensnyhed med hidtil usete dimensioner. Sidst, men ikke mindst, hænger Guinness World Records-certifikatet for verdens højeste kædekarrusel i arkaderne under forlystelsen. Funtime har siden installeret flere StarFlyers, nogle af dem større, rundt om i verden, blandt andet i Orlando og Texas i USA. Der blev brugt 30.000 skruer til konstruktionen i Wien, og fundamentet alene vejer 720 ton. For at modstå de enorme belastninger i sådanne højder er et pålideligt samspil mellem menneske og teknologi afgørende. Franz Taraba er hver dag ude i tårnet for at kontrollere alle komponenterne. Det er en selvfølge for operatørerne af Prater Tower, for det er en selvfølge, at alle besøgende skal have en sikker tur. "Vi foretager en visuel inspektion af tårnet hver dag," forklarer Taraba. Som regel er der ingen problemer, og forlystelsen er klar til endnu en dag i Prater. At teknologien fungerer så pålideligt, skyldes den høje kvalitet af de anvendte materialer – såsom energikæden fra igus.