Skift sprog :
Siden 2021 har vi brugt 100% grøn strøm på vores produktionssted i Köln. Vi har udskiftet gamle sprøjtestøbemaskiner med nye, der er 40% mere energieffektive, hvilket har gjort det muligt for os at reducere vores elforbrug med 11% i forhold til stigningen i antallet af produktionstimer. Vi bruger gas til opvarmning i vores produktions- og kontorbygninger. Vi skiftede til klimaneutral gas i 2021, men vi var bekymrede for, at vi brugte ressourcer til opvarmning, hvor der genereres nok varme, nemlig ved sprøjtestøbemaskinerne. Og fra 2023 har vi omkring 800 af disse, fordelt på flere bygninger.
Hvordan udnytter vi spildvarmen? Et team af ingeniører fra igus® stillede sig selv dette spørgsmål og begyndte at afprøve det. Resultatet blev et koncept for et varmesystem, der fungerer uden gas ved at udnytte spildvarmen fra maskinerne. Planen: at stoppe med at opvarme alle bygninger i Köln med gas og at gøre konceptet frit tilgængeligt for ingeniører og maskiningeniører, dvs. industrien.

Skematisk fremstilling af varmekonceptet
Under sprøjtestøbningsprocessen bliver de hydrauliske motorer i sprøjtestøbemaskinerne varme. For at forhindre, at de overopheder, køles motorerne med kølevand. Kølevandet leveres af køletårne, hvorfra det kolde vand pumpes til maskinerne. Her absorberer kølevandet spildvarmen fra motoren, opvarmes og ledes til varmeblæseren. En ventilator placeret på varmeblæseren opvarmer den indsugede luft og opvarmer dermed hallen. Samtidig afkøles det opvarmede kølevand under denne proces og pumpes tilbage til køletårnet, og processen starter forfra.
Systemet kan tilpasses forskelligt og gør det muligt at opretholde konstante temperaturer, selv i visse produktionsområder. Det udnytter ikke omledningen via en varmeveksler, hvilket ville føre til temperaturtab. Yderligere opvarmning af vandet ved hjælp af kompressorer er heller ikke nødvendig. Da varmen udvindes fra det varme vand, når det passerer gennem varmeblæseren, reduceres køletårnets kølebehov også, hvilket igen sparer energi.

Detaljeret visning af kontrolenheden
Enheden, der er udviklet af vores ingeniører, sikrer, at en varmeblæser i produktionshallen forsynes med maksimal varmeenergi og forhindrer samtidig, at maskinerne beskadiges af for høje temperaturer i returløbet.
Det opvarmede kølevand fra maskinerne kommer ind i enheden via indløbet på enhedens højre side. Vandet strømmer via den elektrisk justerbare kugleventil til en flowmåler, der måler temperaturen. Kølevandets temperatur i dette område skal være mindst lige så høj som den ønskede rumtemperatur, så vandet fortsat kan ledes til varmeblæseren via smudsfangeren og den manuelle kugleventil. Ellers blokerer den elektriske kugleventil passagen og åbner bypasset via den elektriske kugleventil. Vandet afkøles, når det passerer gennem varmeblæseren. Denne temperatur registreres af temperatursensoren. Ventilatorens varmeeffekt kan beregnes ud fra temperaturforskellen og flowhastigheden, som vises på displayet. Da der er varmt vand inde i kablet, kan enheden låses for at forhindre forbrændinger. Da der altid er snavs i returrørene, bruges en snavsfælde til at filtrere grove partikler. Kugleventilen kan skiftes manuelt, så den også kan udskiftes fra tid til anden. Det forhindrer, at alt vandet fra varmeblæseren løber tilbage og oversvømmer apparatet.

Nogle gange går det hurtigt fra idé til realisering, som det var tilfældet med vores projekt "hall heating". Man tester og prøver sig frem, og pludselig kommer gennembruddet, og kollegerne kan arbejde i T-shirt, selv om der er lukket for gassen. messe i april 2023, er vi i gang med at forberede vores koncept, så vi kan stille det gratis til rådighed. Vi kommer til at tale om det på Hannover Messe 2023. Hvis du gerne vil vide, hvornår og hvordan du kan få gavn af vores spildvarmekoncept, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller tjekke denne side regelmæssigt.

Det er ikke kun vores varmesystem, der er specielt, det er selve vores bygningsstruktur også. Arkitekturen i vores hovedkvarter i Köln følger det ledende princip, at vores kunder er i centrum for alt, hvad vi gør. På afstand kan man se de solgule pyloner, der rager op i himlen og bærer de gamle og nye fabriksbygninger. De har ingen vægge og kan fleksibelt ombygges og udvides.