Hvad kunderne siger om igus®...

Vi skal i dag tænke på fremtiden og vores miljø i morgen! Med igus® smørefrie bøsninger og glidelejer kan smøreprocesser på maskiner, gravemaskiner og køretøjer forenkles og endda forkortes enormt.

A. Vödisch

Bygge- og anlægsvirksomhed (Döbra)

Jeg vil gerne takke dig for den fejlfri projektledelse og installation og vil bede dig om at give denne tak videre til installationschefen. Jeg håber, at der kommer en ny mulighed for at arbejde sammen igen.

Michael Wildenauer

Byafvanding og miljøanalyse af byen Nürnberg

Dine produkter er fantastiske. Jeg har brugt dine lejer med flange i min mountainbike i kombination med et rundt stål som samling - de er bedre end de dyre muffer fra producenten. Mudder, sne, is, varme (40 grader i Sydfrankrig), sand ... Jeg har altid jeres katalog ved hånden og kontakter jer, hvis jeg har brug for en løsning. Du er specialist i mine behov, og derfor vil jeg henvende mig til dig i fremtiden. Jeg har udviklet en værktøjsvogn til tømrere. Bliv ved med det!!! Du er på rette vej. Bliv ved med at være så kundeorienteret!"

Volker Bergerhoff

Den mobile tømrer

igus® kan slet ikke blive bedre. igus® har topkvalitet til gode priser med gode leveringstider. Jeg kan ikke komme i tanke om noget andet, der kunne være bedre ..."

Stefan Kaiser

Crezelius' armaturteknologi

"Jeg blev positivt overrasket over den direkte eksport af 3D-data til Creo (click2cad). Realiseringen er meget vellykket og gør implementeringen af deres produkter ufatteligt meget lettere. Tak og wow!"

Matthias Rehs

DERMALOG Identifikationssystemer GmbH

"Et par rosende ord om jeres annoncering - de fleste nyhedsbreve, der kommer via e-mail, bliver slettet med det samme. Men ikke den fra igus®. Det lykkes dig altid at inkorporere smarte praktiske anvendelsesidéer, som ingeniører simpelthen elsker at se på. Layoutet er også godt, så bliv ved med det!"

Albert Maul

Heidelberger Druckmaschinen AG

"Online-værktøjet fra igus® er ikke bare nemt at bruge, men også meget nyttigt. Når jeg har indtastet alle de nødvendige parametre, får jeg straks den korrekte opbevaringsanbefaling."

Max Steiner

Designchef Bernhardt Maschinenbau GmbH

"Ligesom sidste gang var igus® igen meget fleksibel med installationen og overholdt tidsplanen."

Dirk Wobgen

Meyer Skibsværft

"Top innovativ virksomhed, godt nyhedsbrev. Smuk virksomhedsbygning. Jeg tror, der er meget hjerte og sjæl "" i ledelsen af virksomheden."

Peter Hanschmann

Roller + Schneider Formen- und Maschinenbau GmbH & Co KG

"Onlineværktøjet til lagerberegning er godt. Værktøjstip og/eller yderligere forklaringer ville gøre det lidt bedre."

Kai Danneberg

Blohm+Voss Industrier

"Hendes telefoniske tilgængelighed er meget god. Ulempen er nogle gange, at man altid skal forholde sig til en anden (ingen fast kontaktperson). Men for det meste er de meget hjælpsomme med råd om produktvalg."

Hans-Peter Brochhausen

SSB Wägetechnik GmbH

"Jeg er helt vild med JVSM-bøsningerne. Jeg har været i stand til at reducere tolerancerne på mine bearbejdede dele, hvilket har sparet en masse penge i produktionsleddet! Alt i alt kan jeg langt bedre lide plastik end bronze. På et tidspunkt vil jeg skifte alt ud. Det er lidt svært at retfærdiggøre overgangen, før alle de stykker, jeg har fået fremstillet til bronzebøsningerne, er væk. Tak for det! "

Todd Farr


Vi ser også frem til din feedback