Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Vi vil have ting til at ske!

chainflex – bæredygtig, holdbar og med en garanti

Vores kabler bevæger sig allerede meget! De er specielt udviklet til at holde systemer, maskiner og udstyr i konstant bevægelse. Vi tester alt grundigt, tilføjer hele tiden nye produkter til vores portefølje og giver en garanti på op til 4 år på vores produkter!

chainflex® vil gerne gøre en forskel ...

... vær en del af vores bevægelse
chainflex bæredygtighed

Der er et andet aspekt, som er uundgåeligt i dag, og det vil vi også gerne tage op:

Bæredygtighed i kabelindustrien!

Hvad gør vi egentlig for at gøre chainflex mere bæredygtig?
Hvilke foranstaltninger er allerede på plads, hvad er vores mål, og hvordan kan vi i sidste ende opretholde vores høje kvalitetsstandarder og samtidig reducere vores økologiske fodaftryk? Og kan bæredygtighed kombineres med fordele til kunden?

Se videoen for at finde ud af, hvordan vi allerede aktivt gør en forskel og sætter fokus på emnet bæredygtighed.

Når vi gør en forskel, kan du også få gavn af det:

✓ Lang levetid

✓ Fremmelse af bæredygtighed i din egen virksomhed

✓ Hurtige leveringstider


Mindre CO2-udledning takket være korte leveringsruter

Korte leveringsruter

Vi forsøger generelt at undgå lange transportruter. Takket være vores lokale forsyningskæde kan igus tilbyde 70 % af alle chainflex-kabler i hele verden med korte transportveje.

På den måde sparer vi en masse CO2, og du som kunde får glæde af hurtige leveringstider.

Genbrug af kobber: brug af begrænsede ressourcer på en ansvarlig måde

igus genbruger op til 100 % af kobberaffaldet fra gamle kabler. Kobberet adskilles fra de andre materialer i kablet, opsamles separat og forarbejdes derefter igen til flettet leder og genbruges til nye kabler.

Det betyder, at den begrænsede ressource kobber ikke bare bliver smidt væk. Det bruges ansvarligt og hjælper med at opfylde den konstante efterspørgsel efter kobber uden at spilde ressourcer.

Genbrug af kobber

Smid ikke bare de resterende længder væk!

Rest lager

For enden af en kabeltromle er der som regel restlængder af det pågældende kabel. Kvaliteten er selvfølgelig helt identisk med resten af kabeltromlen og leveres med samme 4 års garanti.
Hvad sker der med disse restlængder? Det er hverken bæredygtigt eller fornuftigt at smide dem væk!

Derfor tilbyder vi vores tilgængelige restlængder af hvert kabel i vores online shop til 50 % af den oprindelige pris.

Tag et kig i vores butik: direkte ved siden af den ønskede vare kan du se, om der er restlængder til rådighed.

Gå direkte til online shop

Fordelene for dig som kunde

Bæredygtighed og holdbarhed giver også en række praktiske fordele for vores kunder.

chainflex CASE som en bæredygtig løsning

Vores kunde BSH Hausgeräte var på udkig efter en løsning, der ville gøre det muligt for dem at udrulle kabler præcist og undgå spild under vedligeholdelse. Kunden var også interesseret i at spare emballagemateriale og plads i lejet.

Løsningen er chainflex CASE! Takket være denne løsning kan vores kunde simpelthen udrulle kablerne direkte fra kufferten på lageret, undgå unødvendigt spild og spare 84 % i forsendelsesomkostninger, da dette produkt kan transporteres med pakkepost.

Det, der er godt for vores kunder, er også godt for miljøet.

Kunden er tilfreds med denne løsning, og vi er stolte af også at have beskyttet miljøet. Der spares emballagematerialer på lang sigt, og der produceres ikke affald som følge af afskæringer. De har også mulighed for at bruge refill-muligheden og dermed spare yderligere 2,6 kg emballageaffald.

Det er en absolut win-win-situation.

chainflex CASE

Færre ressourcer takket være lang levetid

Energiforsyning er en udfordring, især på lange vandringer. Kunden ønsker ikke at bruge en masse penge unødigt, fordi kablerne skal permanent udskiftes. En anden ulempe er det konstante spild af gamle kabler og det høje energiforbrug til at producere nye, foruden rejsen fra produktion til brug. En af vores kunder stod f.eks. over for dette problem med en indendørs kran på en cementfabrik med en 32 m lang kranbane.

Spar penge og beskyt miljøet.

Løsningen omfattede en energikæde fyldt med forskellige chainflex-kabler. Den garanterede holdbarhed sikrer funktionalitet, hvilket sparer kunderne tid og penge, samtidig med at værdifulde miljøressourcer bevares. Store ting kan opnås på lang sigt gennem en høj grad af kvalitetsbevidsthed.

Mere om løsningen til en indendørs kran
Kabel til energikæde

Behøver det at være sådan?

Det er et spørgsmål, vi stiller os selv hos igus i mange projekter med hensyn til ressourcespild. Du kan finde nogle kunders eksempler her:
Behøver e-chains at ende som affald, når deres levetid er udtjent?
Et eksempel fra vores kunde, Otto Christ AG.

Skal det tage lang tid at udskifte et kabel?
Det her sparede vores kunde Noble Drilling for 8 timers udskiftningstid.

Det her er det, vi allerede gør for at reducere vores miljøaftryk!

Takket være UL-verifikation er vi garanteret og certificeret

Et af de vigtigste aspekter ved bæredygtigt arbejde er at vores produkter er af høj kvalitet og derfor er langtidsholdbare! Det skyldes, at vi løbende tester og kontrollerer alle kabler.
Resultatet: kabler med en garanti på op til 4 år! For dig betyder det færre kabeludskiftninger.

Og for at fuldende det hele: Vi garanterer ikke kun de 4 år, vores garantierklæring er også UL-verificeret. Det bekræfter, at vores erklæring ikke bare er et markedsføringsløfte, men at vi tager den alvorligt, så du kan nyde godt af vores kablers pålidelighed.

Er der mere om emnet bæredygtighed i kabelbranchen?

Ja, selvfølgelig! Vi vil vise dig, hvilke andre måder vi udforsker for at beskytte vores planet.